This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:JMODE0、数据格式~

Guru**** 2811695 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/709676/adc12dj3200-jmode0-data-format

器件型号:ADC12DJ3200

  尊敬的:

   我在 JMODE0上使用的是 ADC12DJ3200。 我一次获得256位的数据,接着是数据库,我每组生成512位的数据。

但我也无法获得正确的数据拆分,无法将其拆分为40个数据。 您能给我一个图来说明如何拼接512位数据吗?

  谢谢你。

 祝你一切顺利

        Xuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4048.TSW14j56_5F00_MC-firmware-design-document.pdfXuan、

    不确定您要求的具体内容 、请查看随附的文档、并告知我们这是否有帮助。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:

      首先感谢您的文档、但不幸的是、我对此不感兴趣。

      我想知道,当我获得512位数据时,如何根据数据表的表21将其分成40组 。

      例如:s0=data[31:20];s8=data[19:8];s16={data[7:0]、data[287:283]}...

     我想有 sth。 表21错误。  

     谢谢你。

      祝你一切顺利。

               Xuan

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Xuan
    您能否共享任何显示您在 FPGA 中接收的数据的屏幕图片或表格?
    最好将 JTEST 测试模式设置为传输层测试模式(寄存器0x205 = 0x05)、以便捕获数据。
    您是否使用 Xilinx 或 Intel/Altera FPGA 来接收 JESD204B 数据?
    您是使用 FPGA 供应商 JESD204B IP 作为起点、还是自行设计自己的 JESD204B 接收固件?

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Xuan

    您在这方面是否取得了任何进展?

    我们提供了示例固件、包括 Xilinx (Kintex Ultrascale)和 Altera/Intel (Arria 10)平台上 JMODE0中 ADC12DJ3200的示例解码信息。 这些示例可在 ADC12DJ3200产品文件夹的"软件"部分获取、网址为:

    http://www.ti.com/product/ADC12DJ3200/toolssoftware

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B