This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5295EVM:GUI 软件无法运行 Windows10

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/686829/ads5295evm-gui-software-cannot-run-windows10

器件型号:ADS5295EVM
主题中讨论的其他器件:ADS5296ADS5295

您好!  

ADS5295和 ADS5296 GUI 安装程序、v2.1  

此 GUI 软件是否在 Windows10上运行?

阅读"readme.txt"后、我将其安装在 Win10-64位上。  我的 PC 在安装后无法重新启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Susumu、

    是的、ADS5295和 ADS5296 GUI 可以在 Windows 10上运行。

    按照 README txt 文件中的建议,您是否在管理员模式下运行 setup.bat?
    安装过程中是否收到任何错误信息?

    您能否确认以下内容是否是 GUI 软件的默认安装位置?
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS5295_96
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    我在几个月前安装了 LabVIEW 2017 (eval)。 我可能认为这是原因。
    我删除了 PC 上的所有 LabVIEW 软件、然后重新安装了 TI 的 GUI 软件。 它工作正常!