This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:使用 TIDA-01021实现同步

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01021, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/711683/adc12dj3200evm-synchronization-using-tida-01021

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:TIDA-01021

您好!

 

我在 Lawrence Livermore National Laboratory 的小组有兴趣将两个 ADC12DJ3200EVM 与电路板之间的时钟偏差小于20ps 的时间同步。 我们注意到、利用 TIDA-01021的设计电路板配置为我们的实验提供了所有合适的规格。 我注意到、在您的网站上、指向 TIDA-01021的链接中会显示以下消息:完全组装的电路板(如上所示)仅用于测试和性能验证、不可出售。

我想知道我们的团队是否能够为我们的实验购买此 TIDA-01021板?

如果没有、您是否知道其他公司生产的电路板能够同步两个 ADC12DJ3200EVM、电路板间时钟偏差低于20ps?

感谢你的帮助。

 

最棒的

Kevin

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kevin
    我将在明天做一些研究并提供更详细的答案。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kevin
    请回复我刚才发送的 PM 请求。
    我们可以在 E2E 之外进一步讨论您的需求。
    此致、
    Jim B