This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:ADS1232反复断电和上电、查找初始值变化

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/687135/ads1232-ads1232-power-down-and-power-up-repeatedly-find-the-initial-value-change

器件型号:ADS1232

反复断电后加电、大部分结果都是相同的、例如-9700、但有时该值会非常不同、例如3267426。

测量没有问题、只是加电初始值变化。 那么、您对此问题有什么想法吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    当快速关闭电源时、可能会出现不正确的复位(POR)和错误的增益调整值加载到 ADS1232中的问题。 这需要对 PDWN 引脚进行脉冲、以便在电源达到标称值后正确复位 ADS1232。 我们需要在某个时候更新数据表以添加此信息。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    明白了。 非常感谢您的帮助!

    此致
    刘罗宾