This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3444:模拟输入摆幅振铃?

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/712181/adc3444-analog-input-swing-rang

器件型号:ADC3444

尊敬的所有人:  

我 对2Vpp 输入摆幅有点困惑。  

从数据表中、"... ADC344x 模拟信号输入设计为差分驱动。 每个输入引脚(INP、INM)必须摆动

在(Vcm + 0.5V)和(Vcm–0.5V)之间对称、导致2VPP (默认值)差分输入摆幅。
输入采样电路具有3dB 带宽、可扩展至540MHz (50 Ω 源驱动50 Ω
INP 和 INM 之间的端接)。 "

从上面来看、我的理解是 摆幅为 " VCM+0.5 -(VCM-0.5)= 1-Vpp"。 这里缺少什么?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ^_^、好的、明白了。 +1V 至-1V。谢谢大家