This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568:电压漂移

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8568, ADS8548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/686971/ads8568-voltage-drift

器件型号:ADS8568
主题中讨论的其他器件: ADS8548

我在系统中使用的是 ADS85x8、第一个在 ADS8548中使用、第二个在 ADS8568中使用。 第一个正常工作。

第二种方法不能正常工作、网图会产生漂移并增加时间。

对于2个 ADC、SPI 通信程序是相同的。 2个 ADC 测量的值相同、第一个 ADC 在3天后保持稳定。 但第二个测量值增加、3天后、该值增加并以最大值完成。

感谢帮助我解释第二个 ADC 的漂移。

此致。

Jean-Marc

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jean-Marc、您好!

    这可能是由各种问题引起的、我们需要缩小导致器件正常运行的原因。
    您确定这是由温度漂移造成的吗? 如果两个器件都暴露在极端温度下、我希望这两个器件都表现出类似的行为。
    输出如何增加? 是否需要三天时间才能逐渐改变、或者是否随每个对话周期而改变?

    您是否能够提供数字通信的原理图和示波器截图、包括 CLK、SDI、SDO、CONVST (如果可能、还包括 BUSY)?

    此致
    Cynthia