This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ2700:校准模式

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/686994/adc12dj2700-calibration-modes

器件型号:ADC12DJ2700
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200

大家好!

很抱歉再次出现与上述主题类似的问题。

现在、我们要检查是否可以使用 ADC12DJ3200的偏移校准功能来去除内部 ADC 偏移之外的外部直流偏移。
当偏移校准运行时、输入信号被关闭。 我们只有未知和不需要的直流偏移。

Jim 于2018年2月23日写道:
'如果施加了输入信号并具有某些特性(直流信号或接近直流信号或将接近直流信号的混叠信号)、则偏移校准结果将会降低。 因此、我们建议仅在已知输入信号或可以断开输入信号时启用偏移校准。"

那么、这是否意味着外部直流偏移会降低偏移校准并伪造 ADC 的测量性能?
或者、这是否意味着、ADC 结果仅会被从外部信号中移除的直流含量所伪造?

如果 ADC 结果仅被移除的直流含量所伪造、这对我们来说不是问题、因为不会请求外部直流偏移。
您是否知道允许并可由 ADC12DJ3200校准的最大外部直流偏移量?

非常感谢您的支持。

此致

Paul Rott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    我们将查看您的问题、并很快返回给您。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

    如果在偏移校准期间施加了某些类型的信号、则偏移校准结果将被施加的信号导致的移除直流含量所伪造。

    一旦该信号被移除或变为具有差频特性、产生的直流失调电压将很明显。

    偏移校准过程使用用户可访问的偏移调整寄存器设置来添加负偏移或正偏移、以尝试最大程度地减小 ADC 净偏移。

    偏移调整寄存器为:

    地址0x08A 到0x095处的 OADJ_x_iny。 使用的特定寄存器取决于 ADC 工作模式、前台或后台校准模式选择以及输入多路复用器配置。 要确认正在调整哪些寄存器、您可以为 ADC 加电并读取所有初始寄存器设置、然后启用并运行偏移校准、并再次读取寄存器值以查看更新了哪些设置。

    ADC 差分输入端的近似调整范围为+/-28mV (请参阅数据表的模拟输入失调电压调整部分)。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B