This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:DAC38RF82接口与 TSW14J56EVM 相连

Guru**** 2537150 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM, DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/704674/dac38rf82evm-dac38rf82-interface-with-tsw14j56evm

器件型号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他器件: DAC38RF82

您好!

我有 TSW14J56EVM (PCB REV E)以及 DAC38RF82EVM。

我已下载 HSDC PRO 和 DAC38RF8x EVM GUI。

请提供连接/测试 DAC 性能的步骤。

此致、

Rajesh Khanna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、

    请参阅此文档 :www.ti.com/.../slau671a.pdf

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eben、

    感谢你的帮助。 这非常有用、根据文档、我能够检查板载 PLL。

    我们对以下运行模式更感兴趣。

    我们无法使用参考时钟384MHz 提供除6144以外的任何其他采样率。

    您能否提供测试这两种运行模式的程序。

    此致、

    Rajesh Khanna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    随附的幻灯片可指导您在所需模式下设置 DAC。 LMF = 823模式需要2个时钟源才能成功设置。

    谢谢、

    埃本

    e2e.ti.com/.../DAC38RF82_5F00_real_5F00_811_5F00_8_5F00_bit_5F00_mode.pptx

    e2e.ti.com/.../DAC38RF82_5F00_82380_5F00_12_5F00_bit_5F00_single_5F00_real_5F00_2x.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的答复。

    我按照 DAC38RF82_82380_12_bit_single_real_2x.pptx 中的说明进行了操作

    我将在频谱分析仪中跟踪输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请帮我根据文档提供了以下输入。
    1.6.4GHz (16dBm)至 J1
    2.600MHz (6dBm)至 J4。
    3.删除了 JP10
    4.在 GUI 中将外部时钟设置为6400MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、

    您能否确认两个信号发生器是否锁定到同一个10MHz 基准? 如果没有、请确保将其中一个 SIG 原的10MHz 基准输出连接到另一个 SIG 原的基准输入。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、eben、

    我们提供了10MHz 基准。 我们仍然面临着问题。 请查找屏幕截图供您参考。 请帮帮我。

    我不确定我们是否已将 DAC 通道速率配置为12Gbps。 当我们通过 HSDC 专业版进行配置时、显示参考频率为400 MHz 的16 GSPS、请参阅我之前的屏幕。 对于3.2G 数据速率、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、

    第一个屏幕截图看起来不错吗?
    如果它间歇性工作、则这是一个已知问题、与 TSW14J56中的固件有关、仅适用于12位模式。 当帧起始在 FPGA 和 DAC 中未对齐时、就会发生这种情况。

    关于串行器/解串器速率、假设转换器为16位、则 HSDCPRO 会计算此值、因此在使用12位模式时报告的值不正确。 我们将在下一个软件版本中解决此问题、但它不会对实际 SerDes 速率产生任何影响。

    谢谢、
    埃本