This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:电源

Guru**** 2512785 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8760, TPS54062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/686297/dac8760-power-supply

器件型号:DAC8760
主题中讨论的其他器件: TPS54062

您好!

我正在使用 DAC8760创建工业应用。 我需要为该 DAC 和其他组件提供一个测量功率(-15V 和+15V)。 在 DAC 用户指南(附图)中、可以看到使用了变压器。 它是什么类型的变压器、您能给我一些参考吗? 我知道这是一个比为1:1的变压器、张力通过齐纳二极管进行调节。

另一个问题是使用哪种齐纳二极管。 二极管的阈值电压是否为18V? 您能给我一些参考吗?

和扇形:此图中的 TPS54062仅将容量连接到输入端、但根据 TPS54062数据表、连接的元件更多、在我的应用中、有必要遵循 TPS54062数据表的配置、或者仅使用图像中所示的配置即可?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    该图中显示的是一个未构建的概念。 我的最佳建议是与支持 TPS54062的人员进一步讨论这一点、因为他们对该器件具有适当级别的深度体验、可为您提供最佳解决方案。 如果您希望我将此帖子移至适当的论坛以继续讨论、我可以继续关注此帖子、以帮助您了解有关 DAC 本身的电源要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我将在 TPS54062论坛上写信、以防有人帮助我、如果有人可以帮助我处理 DAC 电源、我会继续等待这封邮件。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    您的问题似乎主要与电源解决方案本身的设计有关、您可以通过将电源论坛中的人员指向数据表中列出的内容来从设计开始、这可能是一个很好的开端。

    您还有其他与 DAC 直接相关的问题、我可以帮您解决吗?

    我将订阅您的另一个线程、以查看此处与 DAC 相关的任何问题。 否则、请随意在此主题或新主题中发布其他问题。