This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:有关如何调整采样率的问题。

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/686795/ads131e08-question-about-how-to-adjust-the-sample-rate

器件型号:ADS131E08

尊敬的专家:

我的客户正在使用 ADS131E08对电网电压进行采样。 电网电压的频率为50Hz、客户需要根据采样数据进行 FFT 分析。 为了使 FFT 流程更快、客户希望采样数据的数量在一个周期(0.02s)内为2^n。

目前、客户正在使用外部2.048MHz 晶体以获得16ksps 的采样率。 这意味着在不是2^n 的周期内有320个采样数据 因此、客户希望具有25.6ksps 或12.8ksps 的采样率、以便在2^n 的周期内获得512或256个采样数据

我的问题是:

我们是否可以使用2.048MHz 以外的特定外部晶振频率来获得25.6ksps 或12.8ksps 的采样率? 例如、如果内部分频器设置为128、我们可以使用1.638MHz 晶体获得12.8ksps、还是使用3.277MHz 晶体获得25.6ksps?

2.如果解决方案1不可行、我们能否使用 DRDY 信号对样本数据进行计数、然后删除超过2^n 的额外样本数据

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    感谢您发帖。

    是的、您可以提供频率不为2.048MHz 的外部时钟。 对于 AVDD = 3V 和 AVDD = 5V、请参阅电气特性表中列出的允许频率范围

    请记住、电网频率的漂移可能会稍快或更慢。 ADS131E08将无法锁定电网频率、因此无法单独对输入进行一致采样。 如果需要、您的客户将需要某种形式的反馈来控制时钟输入频率以保持一致的采样。

    此致、