This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:ADS54J60 (ADC)响应改进

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, ADS54J60EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/710834/ads54j60-ads54j60-adc-response-improvement

器件型号:ADS54J60

您好!

我将 ADS54J60用于我们的应用之一。

我在以500MSPS 采样时接收40MHz 基带信号(输出启用内部滤波器):

结果为波形视觉上的 Fifts:

我想知道为什么本底噪声像弓形噪声而不是平面噪声?

我还会得到@ 80MHz、120MHz 的谐波。

抗混叠滤波器截止频率为280MHz

通过该 IC 内部是否有任何谐波/噪声改进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivakant、

    您是否使用连接到旧版 National Capture 卡并运行 Wavevision 的 ADS54J60EVM?  如果是、这是我们以前从未尝试过的设置。 通常、此 EVM 使用 TSW14J56EVM 进行测试。 您能否发送 ADC 的寄存器设置? 如果这是 TI EVM、也发送 LMK 设置 。

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、您好!
    我没有使用 ADS54J60EVM。
    我设计了一个电路板、在该电路板中、我将使用与 FPGA 连接的 IC。
    来自 ADC 的数据将在.bin 文件中捕获、我将在波形视图中绘制该数据。
    请找到上述 ADC 的寄存器设置:

    0x0000、0x81
    0x4001、0x00
    0x4002、0x00
    0x4003、0x00
    0x4004、0x68
    0x60F7、0x01
    0x6000、0x01
    0x6000、0x00
    0x0011、0x80
    0x0059、0x20
    0x0054、0x80

    0x0053、0x01
    0x0053、0x00
    0x0053、0x01
    0x0053、0x00

    0x0054、0x00

    0x4003、0x00
    0x4004、0x69

    0x6000、0x80

    0x4003、0x00
    0x4004、0x6A

    0x6017、0x40

    0x6017、0x00

    0x4003、0x00
    0x4004、0x68

    0x6000、0x01
    0x6000、0x00

    0x4003、0x00
    0x4004、0x69
    0x6006、0x1F

    0x6002、0x00

    0x6005、0x00

    0x6007、0x00
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivakant、

    我在 EVM 上使用板载 VCXO 进行 了一次测试、使用外部500MHz 进行了另一次测试、尝试了您的设置。 在这两种情况下、结果看起来都很好。 您是否在模拟输入上使用了滤波器? 您的时钟源有多干净?

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS54J60_5F00_Fs_5F00_500M_5F00_IF_5F00_40M.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、在时钟出现后、对寄存器进行编程之前、请确保为 ADC 提供硬复位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shivakant、
    您是否仍然对此有疑问? 如果没有、我想关闭这个帖子。
    此致、
    Jim