请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS54J60 您好!
我将 ADS54J60用于我们的应用之一。
我在以500MSPS 采样时接收40MHz 基带信号(输出启用内部滤波器):
结果为波形视觉上的 Fifts:
我想知道为什么本底噪声像弓形噪声而不是平面噪声?
我还会得到@ 80MHz、120MHz 的谐波。
抗混叠滤波器截止频率为280MHz
通过该 IC 内部是否有任何谐波/噪声改进?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将 ADS54J60用于我们的应用之一。
我在以500MSPS 采样时接收40MHz 基带信号(输出启用内部滤波器):
结果为波形视觉上的 Fifts:
我想知道为什么本底噪声像弓形噪声而不是平面噪声?
我还会得到@ 80MHz、120MHz 的谐波。
抗混叠滤波器截止频率为280MHz
通过该 IC 内部是否有任何谐波/噪声改进?
Shivakant、
我在 EVM 上使用板载 VCXO 进行 了一次测试、使用外部500MHz 进行了另一次测试、尝试了您的设置。 在这两种情况下、结果看起来都很好。 您是否在模拟输入上使用了滤波器? 您的时钟源有多干净?
此致、
Jim
e2e.ti.com/.../ADS54J60_5F00_Fs_5F00_500M_5F00_IF_5F00_40M.pptx