This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:连续 ADC 原始数据采集

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/710979/tsw1400evm-continuous-adc-raw-data-capture

器件型号:TSW1400EVM

 是否可以使用 TSW1400EVM 捕获实时 ADC 数据?

我要进行设置、在该设置中、我使用 Matlab 收集原始 ADC 数据、并在 Matlab 中执行所有配置和后处理、而不是使用 Radar Studio。 如所示、 在为电路板加电后、我运行 Matlab m 文件、并实时查看目标的距离和多普勒。

因为我已经随 AWR1642Boost 和 MMWAVE-Dev Pack 一起购买了 TSW1400EVM。 我在上面解释的情况是否可以使用这些板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anum、
    我们将对此进行研究。
    此致、
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anum、
    我们无法使用支持的评估硬件提供实时多捕获序列。 我们确实支持基于 TSW1400的固件和功能的一些深度捕获。

    如果您要开发定制固件、您可能能够设计一个实时捕获解决方案、用于计算和显示 PC 上的一些抽取数据。 信号路径瓶颈将是用于连接回 PC 的 USB2.0器件。

    此致、
    Brian (Daniel) Kincaid