This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:VCM 能否提供16安培的共模电压?

Guru**** 2771105 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/711766/ads52j90-can-vcm-provide-common-voltage-for-16-amps

器件型号:ADS52J90

尊敬的技术支持:

我对 ADS52J90的 VCM 有疑问。

该 ADC 具有16通道、VCM 引脚能否为16安培提供共模电压?

当使用16ch 时,它在 VCM 线路上有残桩。 这似乎不适合信号完整性。  

如果您有建议、可以分享吗?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    VCM 是直流信号。 我们预计不会注意到任何 SI 问题。
    您可以遵循 ADS52J90数据表中提到的旁路指南。

    您 μF 使用至少1 μ F 的电容器旁路 VCM 引脚;可以使用值更高的电容器来实现更好的低频噪声抑制。
    μF 获得最佳效果、请选择尽可能靠近 AMP CM 引脚的低电感陶瓷晶片电容器(尺寸0402、> 1 μ F)。