This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60096EVM:要使用哪些连接器?

Guru**** 2504795 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC60096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/686760/dac60096evm-what-connectors-to-use

器件型号:DAC60096EVM
主题中讨论的其他器件:DAC60096

我们想为输出28 + 23接头购买连接器(电缆)、而不是使用跳线-是否提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Asaf、您好!

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 我在网上检查发现100mil 间距的插座到电缆组件不能超过10个位置。 您可以考虑使用一些定制电缆、分别使用器件型号为 SSW-128-01-G-D 和 SSW-123-01-G-D 的28x2和23x2接头。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Uttam 的回复-我想知道、只要他想连接 DAC 输出、他(和我们一样)会怎么做?
    我们是第一个要求这样做的人吗?
    发布此 EVM 时很奇怪、您无法巧妙地连接输出-您能否向购买此 EVM 的其他客户查询?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Asaf、您好!

    我们理解您的担忧。 EVM 始终是成本和可用性之间的折衷。 由于 DAC60096具有非常多的通道、因此在不降低 EVM 成本的情况下使用电路板上的高端连接器非常困难。 我们通常不会看到您提出的请求。 不过,我并不是说这是不现实的。 因此、我们将在将来尝试对它们进行处理。

    虽然我们感谢您的反馈、但很抱歉、我们目前没有太多选项可为您提供帮助。 我所看到的就是使用点对点连接器来连接电缆解决方案。 如果您的组织中有焊接部门、这不应是一项困难的任务。

    我们的现有客户通常单独使用 EVM 来测试性能、然后在性能正常后将器件整合到设计中。 这可能是你们至今没有人遇到问题的原因。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Asaf、您好!

    我得到了以下器件型号:

    www.molex.com/.../datasheet.jsp
    www.molex.com/.../datasheet.jsp

    这些电路有50和60电路、而不是46和56电路。 但是、您应该能够切断附加电路并使用。 您可以使用标准压接和电缆与它们一起使用。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Uttam