This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:同步多个板

Guru**** 2563040 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01021, ADC12DJ3200EVM, TIDA-01022, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/711732/adc12dj3200evm-synchronizing-multiple-boards

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:TIDA-01021TIDA-01022ADC12DJ3200

您好!

 

我在 Lawrence Livermore National Laboratory 的小组有兴趣将两个 ADC12DJ3200EVM 与电路板之间的时钟偏差小于20ps 的时间同步。 我们注意到、利用 TIDA-01021的设计电路板配置为我们的实验提供了所有合适的规格。 是否可以为我们的实验购买此 TIDA-01021板?

如果没有、您建议我们如何同步两个板<20ps 时钟偏移。 是否有其他公司生产的电路板可以同步两个 ADC12J3200EVM、电路板间时钟偏差低于20ps?

谢谢、

Apurva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Apurva、

    感谢您联系我们、感谢您使用 E2E 支持论坛并考虑 TI 产品和 TI 参考设计

    [引用 user="Apurva Gowda"]

    是否可以为 我们的实验购买此 TIDA-01021板?

    如果没有、您建议我们如何同步两个板<20ps 时钟偏移。 是否有其他公司生产的电路板可以同步两个 ADC12J3200EVM、电路板间时钟偏差低于20ps?

    [/报价]

    TIDA-01021不可出售、但我们提供 了 TIDA-01021的设计文件 、我们希望您能够使用这些文件构建自己的电路板、然后利用 设置视频启动 电路板。

    如果您对我们任何 TI 参考设计的设计文件有任何疑问、请随时 在 TI Designs 论坛中提出新问题

    我认为我可能已经在下面的 E2E 主题中回答了您同事的问题、请参阅该回答以了解更多详细信息:

    此外、正如我在另一封答复中提到的、TIDA-01022是一款 TI 参考设计 、它也在同一电路板上集成了 ADC12DJ3200、并实现了< 5pSec 的时钟偏差。