This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7253:AINP ≪AINM 和 AINP >AINM

Guru**** 2515710 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/685689/ads7253-ainp-ainm-and-ainp-ainm

器件型号:ADS7253

大家好

如果我们问 ADS7253、您会介意吗?

在 AINP < AINM 和 AINP > AINM 的情况下、输入阻抗似乎存在差异。
作为这个问题的背景、如果 AINP 和 AINM 接近值、  那么由于 AINP 的电压、它看起来是不对称的行为。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    松本山、您好

    请详细说明上述帖子中提到的问题。 请告诉我测试条件。 请注意 AINP/AINM 电压电平。 当您说非对称行为是指 ADC 输出代码时。

    如果您有一个 ADC 部分的原理图、您可以将其发布在这里、这将是很好的

    谢谢、此致
    Abhijeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijeet San

    非常感谢您的回复。
    现在、我们将检查以下各项;
    AINP/AINM 电压电平
    -adc 输出代码
    客户的电路

    我们很快会反馈给您。
    然后、我们希望 使用 E2E 上的私人消息向您发送详细内容。
    那么、 您能否接受"朋友请求"?
    或者、我的电子邮件地址如下所示;
    电子邮件: matsumoto-h@macnica.co.jp

    此致、

    大田松本