This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS58H43:有关 ADS58H43的规格问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS58H43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/686440/ads58h43-specs-questions-about-the-ads58h43

器件型号:ADS58H43

大家好、

我的客户发现  、当他们执行温度周期测试时、ADS58H43的灵敏度很低、而问题发生在低温下。

1.请帮助评论问题的可能原因。

1.  您能帮助提供典型和最小的灵敏度吗?

2.您能帮助提供本底噪声的值吗?  

我在数据表中找不到规格。

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    莱西:

    我不理解与灵敏度有关的问题。 这是本底噪声还是噪声频谱密度? 如果是这样、对于该器件、它不是很直接、因为该器件使用 SNRBoost 以11位模式运行。 SNRBoost 在有限的 BW 中产生良好的频谱、因此在该 BW 之外产生较差的频谱。

    您可以参考给定输入频率下的 SNR 数值数据表、以及-1dBFS 下的信号 SNRBoost BW、以计算这些条件下 ADC 的有效本底噪声。 请注意,随着输入电源的关闭,本底噪声将降低,直到达到本底热噪声限制。 我没有现成的热本底噪声数据。

    我建议您购买 ADS58H43 EVM、并且您可以测量客户在特定用例下感兴趣的任何特定参数。

    -RJH