This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:有关 IEC/EN61000-4-6的问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/711611/fdc2214-question-about-iec-en61000-4-6

器件型号:FDC2214

尊敬的:

几年前、我执行了一些支持电容式感应的项目、该项目必须经过一些 EMC 测试。 它包含在不同频率下注入的大约3V 脉冲、我认为它的频率范围是3kHz 至300MHz。 如果此数据不完全正确、但可能与真实数字不符、请道歉。

有时、上述设计会被触发、即使不应该触发也是如此。 也就是说、在某些频率下容易受到攻击。 甚至不止一个。

FDC2214架构与该架构不同、因为它基于 LC 振荡电路原理工作。 因此、应过滤除一个频率之外的所有频率、即由您的传感器配置产生的频率。 我理解得对吗? 如果是、基于 FDC2214的系统应该如何通过这些测试?

请告诉我,以及我可能有的任何误解:)

祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazola、

    基于开关电容器的电容式传感器(可能是您之前使用的传感器)和基于谐振的电容式传感器都可能易受 EMI 的影响、但这主要取决于它们周围的电路板布局。 您认为、LC 振荡电路本身在其谐振频率之外具有特别的抗 EMI 性能。 然而、LC 振荡电路是一个窄带通滤波器、因此它不仅仅是可激励 LC 振荡电路的谐振频率。 接近谐振频率的特定频率范围(基于电感器的 Q 因子)不会被抑制。 此外、如果干扰源频率恰好是谐振频率的整数倍、EMI 偶尔会影响 LC 振荡电路。 总体而言、与开关电容器架构相比、LC 振荡电路显著提高了 EMI 电阻、但其抗扰度并不完全。

    否则、电路板的布局及其工作环境(例如存在的任何电缆的长度)是避免 EMI 问题的关键因素。 例如、如果 INxA 和 INxB 布线足够长、可用作具有特定频率的信号的天线、则 LC 振荡电路可以滤除大多数频率并不重要。 如果您对我们建议的提高 EMI 抗扰度的技术感兴趣、我建议阅读 此应用手册。 它侧重于电感式感应、但由于电感式感应也依赖于 LC 振荡电路、因此许多相同的原理适用于 FDC2214布局。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒的答案! 谢谢! )