This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/686321/tsw14j56evm

主题中讨论的其他器件:ADS54J60ADS54J66

您好!

我在 TSW14J56EVM 板上遇到问题。
它曾经继续、但今天我发现错误"DDR 文件读取错误"。
我尝试切换不同的 FMC ADC 卡、但结果相同。
 

我有 ADS54J66和 ADS54J60。

固件下载正常、有关如何解决此问题的任何注释?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiman、

    确保 TSW14J56EVM 使用的5V 电源可提供至少4A 的电流。 如果 ADS54J60也使用相同的电源、请确保它可以提供6A 电流。 如果这不是问题、发生这种情况时、您能否发送 ADC 板上 LED 的状态?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    是的、您好、我们增大了 PS 限制电流。
    它现在正在工作、非常感谢!

    ADS54J60是1GSPS 16位分辨率、但数据表第29页显示了默认的14位数据(625MHz)。
    这意味着在1GSPS 时不是真正的16位 ADC 分辨率?

    Kiman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiman、

    这是数据表中的一个拼写错误。 它应该是16位1GSPS。 这将在下一版数据表中进行更正。

    此致、

    Jim