This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:ADS1298RECGFE-PDK

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1298RECGFE-PDK, LMP2231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/711263/ads1298r-ads1298recgfe-pdk

器件型号:ADS1298R
主题中讨论的其它部件:、 LMP2231

我有任何问题。

Q1:ADS1298R  

是否可以为此器件支持 GSR (电化皮肤响应)?

或者、您是否有测量 GSR 的解决方案?

Q2:ADS1298RECGFE-PDK

该产品的数据速率似乎固定在500sps。
我们可以更改数据速率吗?

此致、bane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bane、

    感谢您的发帖!

    1) 1)是的、可以通过 ADS1298R 支持 GSR。

    此 TIDesign 将有助于:
    www.ti.com/.../TIDM-BIOSIGNMONITOR

    这些 TIDesigns 还可能有用:

    www.ti.com/.../TIDA-00292
    www.ti.com/.../TIDA-00011
    www.ti.com/.../tida-00009

    2) 2)可以从 EVM GUI 的寄存器配置选项卡中的下拉菜单更改数据速率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Smith-San

    感谢您的快速回复。

    >1)是的 ,可以通过 ADS1298R 支持 GSR。  

    我在 ADS 1298数据表上找不到 GSR 注释。

    本产品可以使用 GSR 的哪种外设?

    此 TI 设计似乎使用 LMP2231和 MSP430。

    您是否有将 GSR 与 ADS1298R 结合使用的文档?

    此致、bane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akaba-San、您好!

    很抱歉,我认为我没有完全理解这个问题,我之前的答复也不是很清楚。 我本应该提供更多信息。

    ADS1298R 本身没有支持 GSR 的外设。

    在 BIOSIGNMONITOR 文档的第3.1.2节中、介绍了 GSR 电路: www.ti.com/.../tidu875.pdf

    在此设计中、LM4041& LMP2231用于对直接馈送到 MCU ADC 的 GSR 进行模拟测量。 为了实现更高精度的测量、LM4041& LMP2231可馈送到 ADS1298R、然后馈送到 MCU 数字输入。

    此外、ECG 通常用于具有 GSR 的同一设备、这是 ADS1298R 的预期功能。