This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输入时钟占空比

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/711205/input-clock-duty-cycle

器件型号:ADS4222

您好!

在 启用低速模式时、建议输入时钟占空比为40%~60%。

如果超过该值、应如何处理?

尽管我的客户调整了频率、 但在调整频率之前可能会超过。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi、

    如果输入时钟的占空比超出数据表中指定的范围、则噪声(SNR)和线性(THD)性能都会降低。

    请参阅数据表的图67。

    此致、

    Jim