This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:修改了 DAC38J82外部触发器硬件的 TSW14J56

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/686225/dac38rf82evm-tsw14j56-with-dac38j82-external-trigger-hardware-modification

器件型号:DAC38RF82EVM

您好 Ken、

只需跟进您对单次触发模式的评论... 是否曾为 TSW14J56实现过此功能?  我将其与 DAC38RF82EVM 板配合使用、并且还希望在单次模式下操作 DAC。  我尝试使用前导码模式、但可能我不理解预期的操作。  我创建了一个具有1024样本波形 的外部模式文件:前512个样本定义了我想要单次触发的波形、后512个样本全为零。  从我对您的评论和 HSDC 专业版手册(SLWU087D.pdf)的阅读中 、我假设前导码值为您希望"循环"的数据设置起始点。   因此、我设置前导码=512、 假设单次点击 HSDC Pro 上的"Generate Trigger"按钮将一次性输出外部图形文件中的前512个样本、然后"循环"最后512个样本(全零)、直到下一个触发。   至少可以说、该实验的输出与预期不符。  DAC 继续循环所有1024个样本、尽管采用非常不规则(抖动)的方式。  点击一下"Generate Trigger"按钮即可创建预期的波形、随后点击即可生成非常不同的波形。

当我在标准循环/"发送"模式下操作 HSDC Pro 软件时、 我能够以相当稳定的方式触发我所需的波形。

是否有任何关于如何实现理想的触发式"单次"脉冲输出的建议?

非常感谢您的参与、

Steve Krupa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve。

    根据我的知识、您对单次触发模式的理解是正确的。
    您的查询已转发给 TSW14J56团队、以确认该模式的运行。
    当我们获得反馈时、您将得到更新。

    此致、

    应用团队的成员