This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400SPO2EVM:AFE4400

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/706334/afe4400spo2evm-afe4400

器件型号:AFE4400SPO2EVM

尊敬的 SIR:我有一个 AFE4400EVM,但固件旧,无法与 GUI V2.0连接。 AFE4400EVMFWSRC-v1.4 不能用于更新到新 的 v1.4固件。 如何更新到 EVM 的新 V1.4固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    请参阅以下链接中的第7节、在不使用 GUI 的情况下更新 EVM 固件。
    www.ti.com/.../slau621a.pdf

    固件加载程序应用程序位于 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\AFE44x0SPO2EVM GUI\Firmware Updater
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不起作用、EVM 上的固件 太旧、更新程序(V1.2.1)无法识别 EVM。 旧固件的消息通信协议 与 v4.0不同。 我需要 一个具有 较旧消息通信 协议的更新程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    从 TI 网站下载并安装最新的 EVM GUI。
    GUI 的安装目录包含可用于对 EVM 进行编程的最新可用固件。

    此致、
    Prabin