This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263EVM-PDK:ADS1263 EVM DSP 未就绪

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1263, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/686319/ads1263evm-pdk-ads1263-evm-dsp-not-ready

器件型号:ADS1263EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1263ADCPro

您好!

我遇到 DSP 未就绪问题。 几天以来、我一直在使用 ADS1263 EVM 套件、该套件正常工作。

将电源从+5V 更改为±5V 后、出现 DSP 未就绪问题。 不确定电源是否与此故障有关。

我尝试使用 ADS1263插件重新安装 ADCPro、该插件会自动重新安装 MMB0驱动程序。 这无法解决问题。

我尝试按照其他帖子中的说明手动重新安装 MMB0驱动程序、但没有成功。

设备管理器中列出了 NI-VISA USB 设备。

有什么想法吗?

谢谢

Olivier Bergeron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、


    您运行的是哪个版本的 Windows?

    我认为您应该重新安装 USBStyx 驱动程序。 如果您再次尝试安装此驱动程序(在它运行后),则可能是无意中删除了该驱动程序。 您可以通过以下链接从我们的 FTP 站点下载此驱动程序:

    ftp.ti.com/.../

    之后、您可以选择32位或64位版本。

    如果您尚未看到、此帖子中的评论可能有助于:

    e2e.ti.com/.../521840


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    我在 Windows 7中。

    我尝试 重新安装 USBStyx 驱动程序但未成功。 在设备管理器中,显示如下:NI-VISA USB Devices->MMB0 (NI-VISA ),无论 ADCPro 是否正在运行。 它不会像您提到的帖子中那样令人失望。 是否应将其列为 USBStyx?

    每次重新安装 USBStyx 驱动程序时、Windows 都会警告我无法验证此驱动程序的发布者。 但无论如何、它让我安装它。

    在工作状态和 DSP 未就绪故障之间、没有在我的 PC 上删除或重新安装软件。 仅在出现 DSP 未就绪问题后重新安装软件。

    Olivier Bergeron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joseph、

    以下主题解决了我的问题:

    e2e.ti.com/.../1407669

    问题是由我的工作台源的电流限制引起的。 评估板未正常启动、导致 DSP 未就绪问题...

    谢谢

    Olivier Bergeron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Olivier、


    我很高兴您能让它正常工作。 如果您有任何其他问题、请随时回帖。


    吴约瑟