This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5158:直流电气特性:是每个电压引脚的电源电流或总输入要求

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/686308/tvp5158-dc-electrical-characteristics-is-supply-current-per-voltage-pin-or-a-total-input-requirement

器件型号:TVP5158

TVP5158的直流特性中指定了5种不同的模拟和数字电源电流。 电压轨需要提供什么电压、或者每个电压引脚需要提供什么电压、这些值要求是? 例如、有7个模拟1.8V 电源引脚(VDDA_1_8)。 IDD (18A)是所有7个引脚的值还是每个引脚的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些数字是器件总要求。
    BR、
    Steve