This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TVP5150:Linux 驱动程序

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5146, TVP5150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/686256/linux-tvp5150-linux-driver

器件型号:TVP5150
主题中讨论的其他器件:TVP5146

工具/软件:Linux

您好!

我正在考虑将 TVP5146替换为 TVP5150。  此视频解码器当前连接到达芬奇处理器。  我可以对 TVP5150使用与对 TVP5146相同的驱动程序吗?  我确实在 TI 网站上找到了一个看起来很有希望的驱动程序、但我不确定我们旧版本的 Linux 和它所采用的 V4L2框架是否存在兼容性问题。

谢谢、

Will Alarcon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不认为可以使用完全相同的低级驱动程序、因为配置寄存器不同。

    不过、我预计只有器件初始化需要更改。

    配置器件后、其输出格式相同、因此更高级别的驱动程序/库应该可以正常工作。

    不幸的是、我无法在软件方面发表更多的评论。 我建议在达芬奇论坛上发布问题。

    BR、

    Steve