This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1405EVM:TSW1405EVM -如何获取 FPGA 固件源以供参考/研究/定制? I'm 将在定制板上使用 AFE5801、因此我需要一些便宜的 FPGA 起点。 请告诉我。

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5801, AFE5801EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/711163/tsw1405evm-tsw1405evm---how-to-get-fpga-firmware-source-for-reference-study-customization-i-m-going-to-use-afe5801-on-custom-board-so-i-need-some-cheap-fpga-starting-point-please-point-me

器件型号:TSW1405EVM

您好!

TSW1405EVM -如何获取此电路板的 FPGA 固件源代码-供我参考、用于学习、以便将来定制?

我将在定制板上使用 AFE5801、因此我需要一些便宜的 FPGA 和代码作为起点。

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、让我来回答我自己的问题。
    创建自己硬件的良好起点是 SBAA205《了解高速 ADC 中的串行 LVDS 捕捉》、 www.ti.com/.../sbaa205.pdf

    使用 TSW1405看起来非常具体。 用它作为参考并不是一个好主意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Sergey
    AFE5801EVM 通常由 TSW1400EVM 支持、以便使用固件 ADC_firmware.RBF 进行数据采集。
    我将有一位同事就该固件的源文件提供后续响应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergey、

    固件可在 TI 网站上的 TSW1400EVM 产品文件夹下找到。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergey、

    我已随附 TSW1405EVM 的副本源代码、可从用于支持该代码的工程师处找到该源代码。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../TSW1405-EVM-Firmware.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    非常感谢您、

    它真的很有帮助

    此致!