This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AFE5818:常见问题解答- AFE5801 / AFE5804 / AFE5805 / AFE5807 / AFE808A / AFE5809 / AFE5812 / AFE5816 / AFE58E516 / AFE5851 / AFE5851 / ADS52J90 / ADS5292 / ADS5294 / ADS5295

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818, AFE5801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/711061/faq-afe5818-faqs---afe5801-afe5804-afe5805-afe5807-afe5808a-afe5809-afe5812-afe5816-afe5818-afe58jd16-afe58jd18-afe5851-ads52j90-ads5292-ads5294-ads5295

器件型号:AFE5818
主题中讨论的其他器件: AFE5801

您好、TI 专家

    AFE5818是否支持差分模拟输入?  INMx 引脚是否必须通过电容连接到 GND?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Xiao、

    AFE5818不支持差分模拟输入(INMx 引脚必须为交流接地)。
    如果您正在寻找差分模拟输入、则可能需要考虑 AFE5801器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!