This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306E05:是否使用负栅极电源电压?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1306E05, AMC1304M05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/686298/amc1306e05-use-negative-gate-supply-voltage

器件型号:AMC1306E05
主题中讨论的其他器件: AMC1304M05

您好!

当我有10V/-5V 隔离式栅极驱动电源时、数据表会建议使用10V 中的 z 二极管和电阻器、但-5V 会怎么样? 与数字3.3V 电源相比、使用反相模拟电源是否存在任何问题?  

谢谢。

此致  

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我不确定我是否遵循 AMC1306E05上您的查询的"反相电源"方面。 从 AMC1306E05的电源需求的角度来看、AGND 和 DGND 彼此完全隔离。 您可以将 AGND (引脚4)作为-5V 电源轨的基准、并通过+10V 电源轨对齐纳稳压、或者只需将电源"接地"连接到 AVDD (引脚1)。 您还可以将 AGND 参考为+10/-5和齐纳二极管之间从+10V 电源轨向下的"接地"点。 AMC1306的 DGND 侧也不会受到任何影响。 在输入侧、您需要注意的主要问题是共模电压(请参阅数据表第7.9节表中的 VCM 和 Vcmov)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    AGND 应 保持在数据表原理图中的相位电平。 我想将 AVDD 连接到浮动栅极电源的-5V 输出。 因此、我不想使用相位上方10V 的某种 LDO (栅极导通电源)、而是希望使用相位下方的-5V (栅极关断偏置)作为 AVDD 电源。 这样、我就不需要任何 LDO 来更改电压。  

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的澄清- AVDD 轨必须比 AGND 引脚高5V、因此将 AVDD 置于-5V 不起作用、您必须从10V 轨降压 LDO。  您可以选择使用 AMC1304M05、它具有一个内置 LDO、可承受高达18V 的电压(10V 电压轨不需要齐纳二极管或 LDO)、但它没有曼彻斯特编码数据选项-它具有 CMOS 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Tom。

    我已经使用 AMC1304、但希望使用更小的尺寸。 因此 AMC1306似乎是理想的、但如果我需要降低电压、则尺寸不会比现有解决方案小。

    此致

    Alex