This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PGA970EVM:使用 CCS 启动 PGA970EVM CCS 项目

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA970, PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/686242/ccs-pga970evm-start-pga970evm-ccs-project-with-ccs

器件型号:PGA970EVM
主题中讨论的其他器件: PGA970PGA900

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 团队:

在使用 GUI PGA970EVM 之后、我现在使用 Code Composer Studio v7.4.0处理 PGA970项目。

我已经开始研究代码的架构、项目的主函数、配置函数 CFG_Peripheral_Config ()和头文件 pga97T_switch.h

首先、我决定测试 GPIO、所以我将 GPIO_testing 置于开启状态、但什么都不做!!! 我还测试了波形测试、结果相同。

您可以找到标题文件:pga970_switch.h,其中包含交换机状态:

提前感谢您的回复!

有关信息:当我构建项目(调试)时,没有错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bonkhal、

    请确保在构建固件工程时使用的编译器版本正确。

    本文指的是 PGA900、但编译器版本相同。 请参阅我的文章、了解如何安装较旧版本的编译器: e2e.ti.com/.../2518481

    然后、使用 PGA970软件快速入门指南设置合适的项目设置和目标配置: www.ti.com/.../sldu025.pdf

    以这种方式设置所有内容后、如果您仍在使用固件时遇到问题、请告诉我。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    我下载了最新版本的编译器 v5.2.6、目前效果非常好。

    非常感谢 Scott。

    Mohammed Bonkhal