This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69EVM:SPI 接口映射

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB69, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/686346/ads42jb69evm-spi-interface-mapping

器件型号:ADS42JB69EVM
主题中讨论的其他器件:ADS42JB69LMK04828

我想使用 FPGA 而不是 USB 来对 ADS42JB69和 LMK04828进行编程。

FMC 连接器中的 SPI_D[7:0]如何 映射到 ADS42JB69的 SPI 接口{sdout、SCLK、sdata、sen}和 LMK04828的 SPI 接口{SPI_en、SPI_clk、DATA_OUT、DATA_IN}?

非常感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SiuKwin、

    信号通过 EVM 上的 CPLD。 其中一些信号会同时传输到 ADC 和 LMK。 映射如下:

    FMC 引脚#      信号

    C14                SCLK 和 SPI_CLK  

    C15                DATA_IN 和 SDATA

    G15                SDOUT 和 DATA_OUT

    G16                SPI_EN

    H16                SEN

    随附了 CPLD 源代码供您参考。

    此致、

    Jim

     e2e.ti.com/.../8306.firmware.zip