This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:禁用基准缓冲器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/704753/ads131a02-ref-buffer-disable

器件型号:ADS131A02
主题中讨论的其他器件:REF5030

尊敬的团队:

当 ADS131A02与外部 VREF 配合使用时(例如 REF5030高电平是否可以禁用内部 VREF-缓冲器? 启用时、该缓冲器正在加载外部 REF、并将影响性能。

非常感谢

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lutz、

    感谢您发帖。

    可通过将 A_SYS_CFG 寄存器中的 INTREF_EN 位设置为0来禁用内部基准电压。 但是、同一个缓冲器被用来为外部基准源提供一个高输入阻抗。

    您是否说过您已经尝试过这种方法、并且您看到外部基准性能不佳? 您能给我们一个您看到的性能或者汲取到 REFEXT 引脚的电流的概念吗?


    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们尚未进行测试、但计划使用非常低的漂移(低于2ppm/°C)和非常低的噪声 REF、无法判断缓冲器的影响。 恐怕会增加额外的漂移和噪声。 我们对此有分析吗? REF 电压将为3.00V

    谢谢

    Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    基准缓冲器的典型偏移为250uV、偏移漂移典型值为4uV/C、偏移漂移最大值为7uV/C (分别为1.638ppm/C 和2.867ppm/C)。 我没有任何有关基准缓冲器噪声的数据、但我将看到我们的特征评定团队可能拥有的数据。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lutz、

    只是想跟进一下这个问题。 对于 ADS131A02中的基准缓冲器噪声、我仍然没有明确的答案、但也许我们可以更好地了解它对客户应用是否重要。 该问题的答案取决于数据速率以及客户期望使用的满量程范围的百分比。

    通常、当输入接近满量程时、基准噪声主导 ADC 输出噪声。 数据表中的 ADC 噪声规格具有输入短路条件(即0V 差分)、因此基准噪声成分低于 ADC 本底噪声。 随着您提高满量程利用率的百分比、基准噪声的影响也会增加。 对于低数据速率、基准噪声的影响可能直到接近满量程时才明显、而高数据速率可能更快地表现出影响。


    此致、