This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263EVM-PDK:获取 PGARAIL_N 故障

Guru**** 2615535 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/685522/ads1263evm-pdk-getting-a-pgarail_n-fault

器件型号:ADS1263EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1263

您好!

我的 ADS1263评估板出现了相同的 PGARAIL_N 错误。 注入的信号是偏移为1V 的20mVpp 正弦波。 ADC1在 AIN0和 AIN1之间设置。 增益设置为1V/V 这些值已通过 ADS1263 Excel 计算器进行验证、不应接近 PGA 限值。 我尝试了不同的失调电压、但没有任何改进。 我出了什么问题?

谢谢

Olivier Bergeron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Olivier、


    由于我没有原理图和输入电压设置的更详细说明、因此我不能完全确定是什么问题。 但是、我想输入信号由于您是如何连接的、仍然真的超出范围。

    如果您使用函数发生器并添加了具有1V 偏移的20mVpp 正弦波、这就是 ADC 正输入(AINP)处的情况。 增益为1 (PGA 启用)时、该值处于 PGA 的输入范围内。 但是、我猜 ADC 的负输入(AINN)仍然接地。 ADS1263测量差分信号、负输入和正输入都必须处于 PGA 的输入范围内。 如果负输入接地、则该电压将超出 PGA 的范围并发出故障标志。

    要进行20mV 测量、请以稍微不同的方式设置测试。 使用具有20mVpp 的函数发生器、但通过将其设置为0V 来消除直流偏移。 将函数发生器的正极引线连接到 AINP、将负极引线连接到 AINN、但不要将负极引线接地。 然后在 ADS1263中启用电平位移电压(VBIAS)线路、如数据表的 p44所述。 这应设置直流工作点并为您提供20mV 信号的测量值。

    希望这能起作用。 如果没有、或者您有其他问题、请随时回帖。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joseph、

    感谢您的快速回答。 您说得对、AINN 处于接地水平。 我使用的电源在内部具有负极性接地。 当然、直流偏移电压仅应用 AINP 极性、这会导致 PGARAIL_N 故障。

    我没有使用偏置选项、因为我使用2.5V 内部基准。 偏置电平转换为2.5V (模拟电源除以2)。

    我从接地端断开源极负极性、使其浮动、这允许我将 AINN 极性电平转换为从 GND 到1.25V、并在 AINN 和 AINP 之间施加正弦波形。

    这现在工作得非常完美。

    再次感谢你

    Olivier Bergeron