This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120-Q1:使用内部基准和外部基准电压。

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1120-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/686058/ads1120-q1-using-internal-reference-and-external-reference-voltage

器件型号:

大家好、精密数据转换器团队。

下面我知道   当 Ta=25时的初始充电电压(最小值、类型、最大值)。

1.当把 Ta 切成-40度至+125度时,我能得到信息吗?

   然后 、使用 内部基准和外部 REP0时、初始访问是否与下面的相同?

     如果它是差值。 我可以获取信息吗?

2.当 Ta=25C 时、我能得到输入失调电压最小值和最大值的信息吗?

   然后、从表 Ta=-40C 到+125C?

3.    当 Ta=25C 时、我能获得偏移漂移 uV/C 最小值和最大值的信息吗?

   然后、从表 Ta=-40C 到+125C?

4.我能否获得 P-Spice (**.OLB、**.LIB)文件?

谢谢

此致

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    请参阅下面的我的答案。

    此致、

    Bob B

    [引用用户="Gerald Choi"]

    器件型号: ADS1120-Q1

    大家好、精密数据转换器团队。

    下面我知道   当 Ta=25时的初始充电电压(最小值、类型、最大值)。

    1.当把 Ta 切成-40度至+125度时,我能得到信息吗? [BOB]查看 ADS1120-Q1数据表中的图11和12。  图12显示了3.3V 和5V 在整个温度范围内的基准行为。  这将是整个温度范围内的典型响应。  图11显示了一个直方图、您可以在其中看到相对于25摄氏度的分布

       然后 、使用 内部基准和外部 REP0时、初始访问是否与下面的相同? [BOB]精度规格仅供内部参考。  外部基准的精度将取决于所使用的基准。

         如果它是差值。 我可以获取信息吗? [BOB]信息将取决于您选择的作为外部基准的基准。  此参考应具有自己的数据表。  如果测量是比例式测量(基准的激励也会激励传感器、例如电桥测量或 RTD 温度传感器)、则将以不同的方式查看响应、并且初始精度并不重要。

    2.当 Ta=25C 时、我能得到输入失调电压最小值和最大值的信息吗? [BOB]我不确定您所要求的是什么、因为失调电压与模拟输入相关、而不是与基准相关。  在25摄氏度时、内部基准将遵循您在第一个问题中显示的上述最小/最大值。

    如果问题与模拟输入的失调电压有关、则在6.5节数据表第6页给出了初始失调电压和漂移的问题。

       然后、从表 Ta=-40C 到+125C? [BOB]这在数据表中的图3和4中显示为典型曲线

    3.    当 Ta=25C 时、我能获得偏移漂移 uV/C 最小值和最大值的信息吗? [BOB]我不确定您对这个问题的要求是什么、因为漂移意味着温度变化、而不是恒定温度。  您可能要求输入最小值/最大值、因为数据表中仅给出了典型值。  处理偏移的最佳方法是通过计算将其删除。  您可以使用输入在内部短接的多路复用器输入来查找器件的偏移。  使用该值并从所有测量值中减去、以消除偏移。

       然后、从表 Ta=-40C 到+125C? [BOB]这与上述问题相关、图3和4中显示了数据。

    4.我能否获得 P-Spice (**.OLB、**.LIB)文件? [BOB]不幸的是、我们没有针对该器件的任何 SPICE 模型。

    谢谢

    此致

    Gerald

    [/报价]