请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 您好!
我已将 ADS1299 PDK (仅子板)连接到单板计算机(SBC)之一。 我已使用 SBC 为 PDK 供电、并且还连接了连接引脚(/CS、SCLK、MISO、MOSI、/DRDY、 启动)。 是否可以在不丢失任何实时数据的情况下获取这些数据? 在执行此操作时还应考虑哪些其他参数? 请提供支持。
感谢你的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:Vaibhav、
我不熟悉 SBC、但您的问题答案取决于您的处理器收集、存储和传输数据的速度。 从 ADC 的角度来看、您的处理器需要在/DRDY 下降沿之间收集每个样本(即在一个数据速率周期内)。
一般过程将是:
数据表的图1中有一个串行接口时序图。
此致、