This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:温度传感器问题

Guru**** 2812155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/685589/dac38j84-temperature-sensor-questions

器件型号:DAC38J84

你(们)好

您能否提供我从寄存器读取的值 与实际传感器温度之间的公式?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    温度传感器是一个8位数据、MSB (左侧模式位的第1位、最高有效)是符号位。
    您可以使用 Microsoft Calc 工具首先将二进制或十六进制的位读回转换为十进制
    任何小于127的值均为正温度(即 D63为63C)
    如果大于128、则需要从256中减去该值。 例如、如果您读回255 (b11111111的所有1)、则该值将为256-255 =-1摄氏度。

    确保根据数据表建议以较慢的速度读回 SPI。

    Kang