This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA411-Q1:使用外部激励

Guru**** 2615435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/685958/pga411-q1-use-of-external-excitation

器件型号:PGA411-Q1

此部件是否可以与外部400Hz 激励配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PGA411-Q1仅支持10kHz 至20kHz 的频率范围。 使用外部400Hz 激励会导致一些问题、尤其是在以下方面:

    AFE 和激励诊断
    -自动转码和手动相位校正

    谢谢、

    Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。