This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900B:同步多个8900B ADC

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8900B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/685938/ads8900b-synchronize-multiple-8900b-adcs

器件型号:ADS8900B
主题中讨论的其他器件: REF5050

能否将多 个8900B ADC 与外部基准同步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    ADS8900B 具有控制转换的外部 CONVST 引脚。  CONVST 的上升沿触发新的转换、上升沿使器件从采集状态进入转换阶段。  您可以将 多个 ADC 的 CONVST 引脚连接 到控制器或 FPGA、同步多个 ADC 并执行同步转换。

    在模拟端、ADS8900B 包含一个基准缓冲器。  这样、您就可以使用单个电压基准、例如 REF5050、并连接 到多 个 ADS8900B 器件的 REFIN 引脚。  每个 ADS8900B 都需要 自己的专用 REFBUFOUT 旁路电容器、如下面的方框图所示。

    如果您有任何疑问、请告诉我、

    谢谢、此致、

    Luis Chioye

    精密 ADC 应用