This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:AFE5809 EVM 测试

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/709455/afe5809-afe5809-evm-testing

器件型号:AFE5809

我正在尝试连接和测试 AFE5809 EVM。 我尝试使用 Zynq FPGA 板从 AFE5809捕获 LVDS 输出。 我尝试从 AFE5809 GUI 提供测试图案,但除了全部1和全部0之外,波形图案没有得到正确的显示。当我给出切换图案时,我得到的是培训波形。 我尝试从函数发生器中提供200kHz 的正弦信号、但我无法在 ADC 输出中看到它。

附上我尝试过的各种波形的屏幕截图。

是否有人能帮助解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vasanth、您好!

    您能否提供寄存器配置?
    根据切换模式测试模式下的数据、与 D0至 D11相比、通道1的 D12和 D13位似乎被1个时钟周期偏移。
    此外、您能否运行斜坡模式测试模式并检查通道数据的位对齐?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加屏幕快照中的图4用于斜坡模式。 我是否还想通过 GUI 配置寄存器以运行所有这些测试模式? 在进行测试图形分析(使用默认配置)时、我没有执行任何寄存器写入。打开 GUI、检查其是否准备好接受新命令、然后单击 GUI ADC 页面上的不同波形模式。

    我还检查了寄存器配置。当我单击 GUI 上的斜坡模式时,在寄存器访问窗口中,它显示寄存器0x2将加载值0xA000,并且我在启用读数模式后单击了写入按钮。。。根据数据表,这是正确的。 所以我找不到任何错误。。。连接 GUI 配置。。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vasanth、您好!

    您在 AFE5809 GUI 上执行的操作似乎有效。 此外、硬件似乎没有问题、看起来更像是 FPGA 固件问题、我们建议您查看有关 LVDS 采集的应用手册。

    www.ti.com/.../sbaa205.pdf