This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675:ADS1675 - 32MHz 时钟振幅

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1675, SN74LV1T32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/685675/ads1675-ads1675---32mhz-clock-amplitude

器件型号:ADS1675
主题中讨论的其他器件: SN74LV1T32

大家好、我把 ADS1675时钟输入引脚(CLK)错误地连接到一个3.3V 振幅的时钟、但是我的 AVDD 是5V。 数据表显示时钟振幅应等于 AVDD、我想知道我的 ADS 在此类条件下是否正常工作。

有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢、

Lingran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lingran、您好!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  ADS1675可与3.3V 时钟配合使用、但在性能或过热方面可能不符合数据表规格。  您应该考虑使用由与 ADS1675相同的5V 电源供电的 SN74LV1T32这样的器件来对3.3V 时钟进行电平转换。  您可以查看《ADS1675REF 用户指南》(见第20页的原理图)、了解如何进行连接。