This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69:JESD204b Sysref 终端、交流耦合或直流耦合。

Guru**** 2614265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/685381/ads42jb69-jesd204b-sysref-termination-ac-coupled-or-dc-coupled

器件型号:ADS42JB69

您好!

我注意到、在 EVAL 板上、SYSREF 信号和 SYNC 信号与电源进行直流耦合。  直流耦合有原因吗? 我认为、一读操作有助于确定多个 ADC 之间的延迟。 我想我还读出、如果您需要一个受控的间隙或一个"一次性 sysref"、则必须提供直流偏置。 是否有人可以在此主题上展开? 我是对还是完全错?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    让我单独解决 SYNC 和 SYSREF、因为在每种情况下都有不同的问题。

    对于 SYNC、它必须是直流耦合信号。 在正常运行中、SYNC 信号几乎始终是差分1。 仅当 JESD204B 数据接收器需要重新初始化链路并要求发送器重新启动该过程时、它才会进入差分0。

    对于 SYSREF、可以使用直流耦合或交流耦合信号、但使用交流耦合系统可能需要对接收 SYSREF 的器件进行额外的系统级控制、或对接收器附近的 SYSREF 信号进行一些静态偏置。 配置具有单次触发或有间隙周期性 SYSREF 的系统的最简单方法是使用直流耦合接口。 这样、发送器本身就会在 SYSREF 上提供一致的逻辑0、直到单次触发或有间隙的周期性脉冲开始。

    与 SYSREF 相关的一个关键限制是、必须在 CLK 的同一上升沿持续捕获 SYSREF、以实现多个转换器之间的确定性延迟或对齐。 对于250MHz 时钟、SYSREF 上升沿必须在4ns CLK 周期内对齐(减去设置和保持时间以及抖动的允许值)。 为了最大限度地减小偏斜变化、通常建议由同一 IC 使用相似的输出格式(例如、都使用 LVPECL 模式)输出 CLK 和 SYSREF。  

    有关 SYSREF 要求的更多背景信息、请在此处查看 JESD204B 培训信息:

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B