This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8871:基准输入

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2277, DAC8871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/685418/dac8871-reference-input

器件型号:DAC8871
主题中讨论的其他器件:OPA2277

大家好、

是否还可以将±18V 或更低电压的电源直接连接到 VrefH 和 VrefL、而不是使用数据表(OPA2277)中建议的运算放大器?

如果可能、是否仍然需要使用10uF 和1uF 电容器?

此致、

Dukel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dukel:

    感谢您的查询。 DAC 的精度取决于基准。 这就是在非缓冲 DAC 中、基准输入配置为强制检测模式、以便在内部 R2R 电阻梯之前基准是准确的。 这可确保从引脚到电阻梯的寄生 RLC 由运算放大器反馈环路进行补偿。

    只需使用 VREFH 和 VREFL 的强制引脚即可提供一个外部基准。 只要源是稳定的基准源、精度就会得到一定程度的保持(内部寄生效应不会得到补偿)。 但是、如果您使用电源作为基准源、DAC 的精度将会严重降低。 因此、我们不建议使用这样的电路。

    关于去耦电容器、建议在电源引脚附近使用大容量电容器和高频电容器、以最大限度地减小开关电流环路。

    希望这能解答您的问题。 如果您对选择合适的器件或随附的电路仍有疑问、请详细告知我们您的要求。 我们将很高兴提供支持。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam、

    感谢你的答复。

    我已经有 DAC8871、首先要对其进行测试。 我想使用 myDAQ 的±15V 作为基准。

    是否可以像这样进行连接、仅用于测试。 稍后、我将使用推荐的参考原理图。
    电容器 wil 为1uF 和10uF 并联。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dukel:

    SENSE 不是输入引脚-它是 DAC 的输出引脚。 在您的测试中、使用+15V 至 VREFH-F 和-15V 至 VREFL-F 使 VREFH-S 和 VREFL-S 保持断开状态。

    请注意、各自的强制(F)和感测(S)引脚在内部相互短路。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uttam、

    我刚才看到我的图是错误的。 我实际上要做的是+15V 至 VREFH、-15V 至 VREFL、VREFH/L-S 至0、但现在您说它们保持开路、因为它们的输出、所以这就是我要做的。

    感谢您的帮助!