This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLABS-SAR-EVM-PDK:???

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: PLABS-SAR-EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/711033/plabs-sar-evm-pdk

器件型号:PLABS-SAR-EVM-PDK

我已经下载了在64位 Windows 8.1上运行的最新 PLABS-SAR-EVM-PDK 软件。 遗憾的是、当软件启动时、我无法调整窗口大小、因此无法访问窗口底部的 PSI 控件。 单击右上角的小方块将不能使窗口适应我的屏幕、也不能抓取窗口边缘并沿对角线拖动以减小窗口大小。 我是否遇到 Windows 驱动程序问题? 要将 SAR EVM 窗口安装到监视器上、以便能够访问所有控件、我需要做些什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    GUI 需要垂直分辨率为960或更高的显示屏。 此外、如果在物理尺寸较小的显示屏上运行、则可将缩放设置为125%或更高。 请将其设置为100%、以便屏幕适合。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用