您好!
这是这里的线程(https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/t/696153)的延续。 Ryan Andrews 之前建议使用 ADS1299测试 RLD、我终于有机会进行测试。
我的测试结果有点令人困惑、我希望检查我得到的结果是否符合预期。 下面是我的 RLD 最终测试设置(与链接线程中建议的最后一个测试设置相同)。 测试信号 V1和 V2是由 Raspberry PI 生成并由分压器衰减的方波。
大盒子代表 ADS1299芯片。
测试1:偏置放大器关闭。 V1和 V2直接馈送到 Rfilt、在此测试中未使用运算放大器 Summers。
接地(等于 VSSA 和 VDDA 的平均值、并且相对于这个电压电平生成 V1和 V2信号)被直接馈入 SRB1。 这是我的基线测量。
CH1和 Ch2显示 了0.3mV 的干净方波(垂直轴以伏特为单位)。 时间延迟是正确的。 CH3和 CH4是内部生成的信号。 一切看起来都很好。
测试2: CH1和 Ch2与之前一样。 现在、BIASOUT 和 Biasin 被连接并路由至 IN3P。 BIAS_SENSP 的配置使得 IN1P 和 IN2P 被路由至偏置放大器以生成平均共模、此共模应用于 BIASOUT 引脚。 由于反馈环路是开放的、我们看到 Ch1和 Ch2信号不受影响。
测试3: 在这里、我们关闭 RLD 反馈环路。 在到达 IN1P 和 IN2P 之前、缓冲 V1和 V2与缓冲 Vbias 相加。 缓冲 Vbias 而不是接地被馈送到 SRB1中。 产生的信号如下所示。 CH1和 Ch2现在会严重衰减、并且方波峰间电压约为20uV。 然而、在 Ch3上测得的 BIASOUT 完全平坦。
这毫无意义。
测试4:在最终测试中、将 Vbias 和接地相加、并将夏季输出应用于 SRB1。 产生的 Ch1和 Ch2噪声更大、显示了来自另一个通道的一些干扰。
但是、Ch1和 Ch2的振幅不会衰减太多(0.2mV 峰峰值、这更合理)。 CH3显示 BIASOUT、看起来类似于 Ch1和 Ch2的平均值。
我的问题是:虽然测试3显示的测量信号更清晰、但为什么 BIASOUT 在测试3中会平坦? 这是预期的吗?
我认为测试4是对实际 EEG 测量过程中发生的情况的更深入仿真、即接地电极上的电势受偏置驱动的影响。 但在这种情况下、如何通过平均来最大限度地减少共模提取引起的通道间干扰? 我认为更改 VBIAS+V1或 VBIAS+V2夏季电阻器可以调节此行为、但在实际使用 EEG 时、这是不可控制的。