This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:tsw1400evm

Guru**** 2814415 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5675A, DAC5688, DAC5675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/708871/tsw1400evm-tsw1400evm

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:DAC5675ADAC5688DAC5675

尊敬的 TI:

我们有一个项目使用 TI DAC5675A EVM 的高速数据转换器。 为了测量 DAC5675A EVM 的性能、我们使用了具有 CMOS 接口的 TSW1400 EVM 图形发生器。

我们遇到了2个问题。

如何同步 DAC5675A EVM 和 TSW1400 EVM 的 CMOS 接口时钟? DAC5675A EVM 没有 DAC5688 EVM 的输出时钟、如用户指南"TSW14x 高速数据采集/图形发生器卡"的第5.4节所述。

2. DAC5675A EVM 中只有40个 CMOS 输入引脚、而 TSW1400 EVM 中只有80个 CMOS 输出引脚。 如何在2个 EVM 板之间连接 CMOS 接口?

此致、

尼微

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杜伊、

    我已将此问题转交给与 DAC5675搭配使用的工程师。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、
    感谢您的帮助!
    此致、
    尼微
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ninh、

    请查找随附的更新用户指南。

    此致、

    Neeraj

    e2e.ti.com/.../DAC5675A-Quickstart-Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    您的文档很有用。

    非常感谢!

    此致、

    尼微

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    我已经阅读了您的指南。  

    有2个问题我很困惑。

    "DAC5675A 评估模块用户指南"建议仅使用150mVpp 振幅正弦波信号作为 DAC 时钟。 但在更新的用户指南中、两个时钟信号的振幅均为1.8V。 DAC EVM 是否有任何损坏?

    在我们的实验中、没有像 HP8133A 这样的脉冲发生器。 有1个波形发生器的最大频率为20MHz、2个信号发生器的最大频率为3GHz。 我能否使用这些器件为 DAC5675A EVM 和 TSW1400 EVM 创建同步时钟?

    感谢您的支持、

    此致、

    尼微

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ninh、

    DAC5675A 的数据表建议使用2V 共模电压的800mVpp 差分信号。
    2.请确保 DAC 的时钟信号和 TSW1400的基准信号符合 DAC5675A 的设置和保持时序要求。 如果您没有两个信号源可以调节两个信号之间的延迟、请使用分离器、您可以使用较长的电缆来调节两个信号之间的延迟。

    此致、
    Neeraj Gill