This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS8200:对于 THS8200、时钟输入可以为75MHz (1080p60)?

Guru**** 2502935 points
Other Parts Discussed in Thread: THS8200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/711093/ths8200-whehter-the-clock-input-can-be-75mhz-for-1080p60-for-ths8200

器件型号:THS8200

大家好、

我的客户想要使用 THS8200 BT1120模式、输出为1080p60 (VGA)、他们想要检查时钟输入是否为75MHz 以实现1080p60? 因为它们的输入无法提供148.5Mhz 时钟。  谢谢。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据标准定义、1080p 需要148.5MHz。

    像素速率为1920×1080×60*~1.2 =~148.5MHz、THS8200仅支持单数据速率像素时钟。

    有关支持的格式、请参阅 THS8200数据表中的第6.1节。

    BR、

    Steve