请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS8200 大家好、
我的客户想要使用 THS8200 BT1120模式、输出为1080p60 (VGA)、他们想要检查时钟输入是否为75MHz 以实现1080p60? 因为它们的输入无法提供148.5Mhz 时钟。 谢谢。
BR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.