This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7947:典型输入驱动电路 ADS7947

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7947, TLE2027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/710545/ads7947-typical-input-driving-circuit-ads7947

器件型号:ADS7947
主题中讨论的其他器件: TLE2027

你好

与 Dale 一样、我使用的是 ADS7947 ADC。 它用于更换某些现有设备中过时的 ADC (来自其他制造商)。 其中一个要求是、我应该尽可能少地对现有电路进行更改。 数据表第27页上的示例如下所示:

我们设备中采用新 ADC 的改进电路如下所示:

我不想更改驱动运算放大器、因为我们需要的更改非常小。 这只是一个设计、尚未发送出去制造、甚至是原型设计。

TLE2027运算放大器是现有产品中使用的放大器。 我进行了 SPICE 仿真、发现离 ADC 最近的 TLE2027在没有运算放大器振铃的情况下无法驱动包含5R + 470pF +5R 串联负载。 将上部电阻器更改为47R 会使运算放大器输出停止振铃、并且 ADC 输入在最短时间内稳定(根据 SPICE 模型)。 最左侧 TLE2027的压摆率非常糟糕(最坏情况为1V/us)、主要决定 ADC 信号的稳定时间、但我们可以忍受这种情况、因为我们的采样率非常低(每样本约28uS)。 (多路复用器的开关时间+ 13.5V */ 1V/us <<28US)

但是、数据表第27页中提供了如下建议:

建议将输入滤波器的串联电阻拆分为两个相等的值、如图52所示。 建议两个输入端子在外部电路中看到相同的阻抗。

这表明应该更改电路、以便在 ADC 之前的滤波器中有27R + 470pF +27R

但数据表还指出、ADC 输入是伪差分输入、AINxN 引脚上的电压相对于 GND 的变化应超过+/-200mV。 如果我在 ADC 前输入滤波器底部的上有一个27R 电阻器、那么 AINxN 引脚上会产生更大的瞬态、该瞬态会在稳定前持续更长时间(在 SPICE 模型中)。 使用5R 电阻时、AINxN 上的瞬态较小。

此外、数据表的第28页显示了输入滤波器中使用的不同电阻值范围、但底部电阻器是一个常数5R。

我的问题:更好地选择要使用的组件值?

  1. 47R + 470pF + 5R?

  2. 27R + 470pF + 27R?

采集开始时、AINxN 引脚是否可以短暂超出+/-200mV 范围?

如果采样时间为28us、我是否不必要地担心电阻器值?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robbie

    理想情况下、AINP 和 AINM 上具有对称阻抗应可消除两个输入引脚之间的误差。 因此、27R/470pF/27R 是理想的组合。 如果您使用不同的阻抗驱动 AINM 引脚、AINP 和 AINM 将会看到非对称阻抗。 这将增加一些误差、但该误差不会太大。 我想、在30ksps 的采样速度下、您应该使用您提到的任一 RCR 组合获得 ADC 性能。

    此外、如果您以34MHz 的时钟频率运行 ADC、转换时间将大约为397ns。 如果您可以调整 CS 高宽度、则可以最大限度地延长采集时间。 这里的想法是以最大可能时钟频率和 CS 高宽度操作 ADC。 这将解决由于 ADC 输入端的滤波电阻器值较高而导致的趋稳问题。

    当我们说 ADC 输入 是伪差分输入时、这意味着 AINM 引脚上的电压可为+/-200mV。 当您尝试连接来自其他/远程源的信号并希望在信号接地和 ADC 接地之间具有某种接地差分电压时、这通常很有用。 您能否连接您看到的 SPICE 仿真电路和输出波形。 我想检查您在 AINM 引脚上观察到的瞬态。

    谢谢、此致

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Abhijeet

    我已附上电路的 Tina 原理图。 我担心的信号标记为 AINxN。 采集阶段开始时、它会出现毛刺脉冲。 它短暂进入-800mV 或由此产生的问题。 此原理图中有两个用于 R1和 R2的27R 电阻器。 如果我使 R1=47R 和 R2=5R R2=47R 和 R1=5R、则干扰仍然存在、但不那么大。

     e2e.ti.com/.../adc_5F00_signal_5F00_chain.tsc