This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:HSDC Pro GUI 无法识别序列号

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/710716/tsw14j57evm-the-serial-number-is-not-identified-by-the-hsdc-pro-gui

器件型号:TSW14J57EVM

您好!

我尝试使用 TSW14J57EVM、但 HSDC Pro GUI 无法识别序列号。

安装 GUI 并将 USB 电缆连接到 TSW14J57EVM 和 PC 后、TSW14J57 USB 3.0转换器位于硬件设备管理器中通用串行总线控制器下、标为"Cypress Benicia USB Boot Device"、而不是"Cypress FX3 USB Streamer 示例设备"。 为什么驱动程序的名称不同? 这就是为什么未识别 EVM 的原因?


此致、

M.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M.T.、

    确保这些跳线分流设置如下所示:

    JP1引脚1-2

    JP2打开

    JP4引脚2-3

    您的12V 输入源上的电流限制设置为多少? 该电流应至少为3A。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jim

    感谢您的快速响应。
    更正响应中所示的跳线分流设置后、TSW14J57 USB 3.0转换器被正确标记为"Cypress FX3 USB Streamer 示例器件"、并且 GUI 识别出 TSW14J57EVM。
    非常感谢您的支持。


    此致、

    M.T.